This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004-RF:我正在寻找一个能够控制 EP 放大器 Vg 和 Vd 的器件。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004, AFE20408, TIDA-010289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600315/afe10004-ep-i-am-looking-for-a-device-that-can-control-the-vg-and-vd-of-an-rf-amplifier

器件型号: AFE10004-AFE10004 EP
主题中讨论的其他器件: AFE10004AFE20408TIDA-010289

我正在寻找一个可以控制射频放大器 Vg 和 Vd 的器件。
我想在 Vd=50V 和 Vg=–2.4V/-5V 下–5 下以 1 微秒脉冲运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yoshitsugu Hirata,

    我们没有任何器件可以控制射频放大器的 Vd。 我们有多个器件可在 1us 内切换 VG。  

    AFE10004 是一款完全自主的控制器、可根据放大器的温度修改 VG。 它可以产生负电压、并可在 50 纳秒内在导通/关断之间切换。  

    AFE20408 不是自主的、但可以监测 Vd 的电压和电流。 它可以实现负电压、并在 400 纳秒内在导通/关断之间切换。

    这两款器件都满足您的 VG 要求。 不过、您将必须使用其他器件来控制 Vd 脉冲。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一个可以在 1 微秒内控制 50V 的示例电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yoshitsugu Hirata,

    请参阅此参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010289

    我认为它具有快速 50V 脉冲的能力。  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 TIDA-010289 文档。

    本文档介绍了分别调制漏极和栅极的方法、

    但是、同步调制是有效的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yoshitsugu Hirata,

    我认为:AFE20408/AFE10004 具有“DRVEN"引“引脚、您可以向其发送信号以切换输出。 漏极开关具有类似的开关引脚。 您可以将这两个组合在一起以进行同时操作。

     不过、这是否对功率放大器有效、我不能说。 这取决于放大器。

    谢谢、
    Erin