This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R–是否可以在工作中将 ECG 通道切换为呼吸?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600444/ads1292r-ads1292r-can-an-ecg-channel-be-switched-to-respiration-mid-operation

器件型号: ADS1292R

您好:

您好:

我正在使用 ADS1292R 在中 服装用于 ECG 和呼吸采集 。 根据数据表:

  • 如果一个通道用于 呼吸 、它不能用于 ECG 游标。

我的问题是:

  • 然后我最初将器件配置为采集数据 所有通道上的 ECG 、我以后可以切换 一个用于呼吸的 ECG 通道 动态处理 、而不重置设备?

  • 有任何问题 限制或预防措施 我应该知道何时在采集过程中切换信道模式?

我想了解 通道配置的实用灵活性 固件中、尤其是用于需要同时来自同一器件的 ECG 和呼吸的应用。

感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。

    是的、您可以切换寄存器配置、以便通道 1 测量呼吸而不是 ECG、而无需复位器件。 该过程与开始数据采集后写入任何寄存器的过程相同。 您必须先发送 SDATAC 命令、然后发送 WREG 命令来更改寄存器设置、然后恢复 RDATAC 模式。 由于使用内部数字滤波器、来自 ADS1292R 的数据将需要 3 个数据就绪周期才能完全稳定。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    感谢您的答复。 如果我像在 ADS1x9xECG FE 中设计 cct、 如果需要、我是否可以在 6 导联中采集 ECG 并在通道 1 上采集呼吸?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shathira:

    仅 ADS1292R 无法支持 6 导联 ECG。 只有两个 ADC 通道、每个通道支持两个电极连接。 您可以测量两个 ECG 矢量(即导联 I 和 II)、也可以测量一个 ECG 矢量以及呼吸。

    您能否说明系统中电极的数量和 ECG 导联向量的数量?

    此致、

    Ryan