This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:使用的外部 Vref 高于数据表中重复使用的值

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600999/ads131m08-using-higher-external-vref-than-datasheet-recommands

器件型号: ADS131M08
Thread 中讨论的其他器件: ADS131E08

尊敬的专家:  

我使用的是 ADS131M08IRSNR、我使用了 3V 的外部电压基准。
使用 ADC 对器件进行采样后、我想使用外部电压基准、这样就断开了 3V 电压并将其更改为内部电压基准。
当我测试 REFin 线路上的电压得到 1.176V [而不是 1.2V +/–0.1%]、并且从 ADC 获得的读数不正确。
我测量的内部基准电压之所以有误、是因为我设置了高电压基准? 因为在数据表中、您可以将 REFIN 设置为高至 VDDA+0.3V、在我的情况下为 3.3V。

第二件事是为什么读数这么错误? 对于 GAINx1、计算结果应该为 (value*1.2V)/2^23、我是否会出错? OSR 为最大值[16,384]、肾外时钟设置为 8.182MHz。

另一个关于在我设计电路板时对信号进行滤波的问题-  

我看到、当您想使用抗混叠功能时、应该像这样连接差分输入:  

image.png

对于我要测量的任何电流、这些值都保持不变? 在本例中、我想测量 1uA 至 200uA 的小电流[R_L 为 1k Ω]、因此我想知道在我的情况下、测量的电流将与此 ADC 一样安静。

此致、

视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Josel Go、酒吧、

    您已经有一个关于 ADS131M08 的开放式问题、未来是否可以将所有有关 ADS131M08 的问题保留在同一个主题中?

    首先、ADS131M08 不应使用 3V 基准电压。  AVDD+0.3V 是此 ADC 上 Vref 的绝对限值、施加到 REFIN 的任何高于 AVDD+0.3V 的电压都可能会损坏器件。 您可以在 ADS131M08 数据表的 6.3 建议运行条件表中找到正常基准电压、Vref 应限制为 1.1V~1.3V。   

    对于您的基准电压问题、正如您在以下主题中看到我同事的回答、“在 REFIN 引脚上测得的典型内部基准电压值将接近 1.18V、如图 6-29 数据表图所示。  不过、对基准电压应用了内部调节、因此满量程输入范围将为+/–1.2V/增益、而这个校正后的电压的精度典型值为+/–0.1%、温漂典型值为 8ppm/C、如数据表规格所示。   测得的 1.176V 是正确的基准电压。

    ADS131M08:DS 显示其内部基准典型值为 1.2V、但曲线显示的值为 1.18V

    如果您可以共享原始数据、还可以告诉我您的测试条件、包括输入信号和增益设置、我可以检查 ADS131M08 中的转换代码是否正确。

    您的图像未成功上传、因此我无法回答您有关 抗混叠 滤波器的问题。 请同时澄清您的问题。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    非常感谢您的回答。 关于开放式查询 — 我没有打开该主题,我只是在数据转换器论坛中添加了一个新问题,我一直在等待确认。

    我还有以下一个问题:

    1. 在我的例子中、AVDD 为 3.3V、因此如果我使用 3V 的 Vref、它不合适吗? [小于 AVDD+0.3V ]。因此、如果不好、无法如您所说的那样设置 3V Vref、这不是标准应用、您是对的、但会损坏元件吗?
    2. 另一个问题是、如果 ADC 设置为内部电压、并且外部电压也像我之前那样设置为 3V、那么如果器件中的寄存器设置为内部电压而不是外部电压、这是否会损坏器件【如您所说,这会损坏器件】?
    3. 抗混叠的视频。
      我正在尝试对我的晶体管漏极的小直流电压进行采样、我想知道它是否有助于滤除一些噪声或任何会使信号中断的交流噪声。 当我查看应用信息[第 9 节]时、在抗混叠[9.2]部分中、此应用是否可以帮助我降低交流噪声? 他们设置的组件是否适合此类应用? [图 9.1]表示在 10nF 电容器之间串联和添加两个端子 1k Ω 电阻器? 或者我需要为信号更改此滤波器。
      为两端添加 1k Ω 可能会破坏我的信号? 因为我需要测量非常小的电压变化[uV]。
      对于该样本、我想使用增益 x1 和增益 x8。 输入信号需要尽可能接近大约 0.1V 的直流信号、正极上的负电压和最大电压将为 0.3V。

    如果我缺少任何信息、请告诉我。
    谢谢、

    视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bar、

    请在下面查看我的答案:

    1.正如我已经解释过的、3V Vref 不会损坏器件、但它已超过建议的 Vref、因此 ADS131M08 将无法正常运行、您将无法按预期获得转换代码、因此您必须将 Vref 限制在 1.1V~1.3V 范围内、通常使用 1.25V Vref。

    2、正如我之前所说、这不会损坏器件、因为 3V 电压不会超过 ADS131M08 的绝对最大 Vref 额定值(即 AVDD+0.3V)、但 3V Vref 将不能用于正常运行。 如果确实要使用高 Vref、可以使用 ADS131E08。

    3、取决于交流噪声的特性。 抗混叠滤波器用于抗混叠目的。 请查看以下链接中的详细信息

    BR、

    Dale