This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADC 的数字输入

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1601142/ads8688-digital-input-to-adc

器件型号: ADS8688

您好、

我们计划使用 ADC 实现多级换向、但我的输入将是来自射频检测器的直流电压、那么我的 ADC 是否会接受直流电压并提供采样数据?

 

射频检测器(射频检测器的 Vout 为 0.22 至 1.4VDC 范围内的直流(根据射频功率,电压将发生变化,我们需要监控电压电平)  

射频检测器的 Vout 连接到 AD8688 的输入端。  

请告知我们使用同一器件的可能性或提供替代器件建议。

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath Kumar:

    如果您的信号是单端 0.22 至 1.4V 直流信号、ADS8688 肯定可以提供采样数据、但我建议您使用 输入范围为 2.56V 的 ADS8688A、以便您可以尽可能使用满量程动态范围。

    BR、

    Dale