This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:SPI 通信

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14, ADS1246, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602039/ads1246-spi-communication

器件型号: ADS1246
主题中讨论的其他器件: ADS1248、ADS122S14

客户希望使用 2 个 ADS1246 通过 SPI 进行热耦合器测量。

是否有基准 使用 SPI 进行设计、适用于>2 个器件? 谢谢。  

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我实际上没有一个参考设计能说明如何在单个 SPI 总线上运行多个 ADS1246。
    原则上、每个 ADS1246 只需要一个专用的 CSn 信号。 SCLK、DIN 和 DOUT 信号都可以共享。
    如果您搜索“ADS1248",“,您、您会在论坛中看到关于在单个 SPI 总线上使用多个器件的多处讨论。

    你需要考虑一个策略,如何检测转换已经准备就绪。
    如果您需要所有 ADS1246 同时转换、还需要考虑如何实现这一点。

    我们的全新器件 ADS122S14 还提供 SPI 菊花链功能。
    以下参考设计展示了如何在 SPI 菊花链中使用两个 ADS122S14 或与单独的 CSn 信号一起使用。
    www.ti.com/.../slvudh7

    此致、
    Joachim Wuerker