This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:选择适用于医疗器件应用的 ADC IC

Guru**** 2920040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1288, ADS1285, ADS1262, ADS1299, ADS127L18, ADS1263, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600453/ads1263-selection-of-adc-ic-for-medical-device-application

器件型号: ADS1263
Thread 中讨论的其他器件: ADS1299ADS127L18、ADS1288 、ADS1285 、ADS1262、 、ADS1282

尊敬的团队:

我正在寻找模数转换器 IC、它应该具有 32 位分辨率、并且至少对于 EEG 数据读数、最小值为 250SPS。  

您能否针对上述要求推荐 IC?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于节假日、请预计回复会延迟。 我们将在新的一年回复您的问题。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nivetha:

    我们的大多数客户将 ADS1299 用于 EEG 系统。 对于性能更高的系统、客户最近采用了我们全新的 ADS127L18。
    市场上没有太多 32 位 ADC。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Joachim Wuerker、

    感谢您的答复。

    我将浏览您建议的 ADS127L18。

    我发现一些具有 32 位 ADC 的 IC、但它们都不适用于 EEG 应用。 它们专为不同的应用而设计。 因此、如果我将下面的 IC 用于 EEG 应用、那么预期的复杂性可能是什么? 也可用于 EEG 应用?

    1.ADS1288/ADS1285

    2. ADS1263/ADS1262

    3. ADS1282

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nivetha:

    原则上、没有任何因素会阻止您在 EEG 应用中使用任何其他 ADC。 但我对您的设计一无所知、因此很难判断。

    您如何确定一开始就需要 32 位 ADC? 您需要多高的数据速率? 是否需要同时测量所有通道?
    请注意、这些 ADC 都不提供真正的 32 位性能。 例如、ADS1262 可实现 26.9 位的最大有效分辨率、该数据速率仅为 2.5SPS。

    此致、
    Joachim Wuerker