This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:连续模式期间的 ADC 复位。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602033/ads124s08-adc-reset-during-continuous-mode

器件型号: ADS124S08
Thread 中讨论的其他器件: ADS1248

我们将 ADS124S08 ADC 配置为在连续转换模式下运行、START 引脚始终保持高电平。 不过、当在运行期间需要复位 ADC 并发出复位命令时、即使 START 引脚仍为高电平、数据转换仍会保持停止状态。

根据数据表、复位后、器件会进入待机状态、在检测到 START 引脚上的上升沿或 START 命令之前不会恢复转换。

在这种情况下、如果 START 引脚打算持续保持高电平、那么我们应该使用 START 命令来重新启动数据转换是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joohwan、

    在本例中、START 引脚是由 MCU 控制、还是将 START 引脚永久连接到 IOVDD?

    请注意、如果您将 START 引脚永久连接到 IOVDD、则器件在上电后可能会也可能不会开始转换。 另外、在器件复位后、START 引脚需要一个上升沿、以便 ADC 能够按照您正确说明的方式再次开始转换。

    当 START 引脚保持高电平时、在器件复位后发送 START 命令可能会起作用。 但我不确定、因为当 START 引脚保持高电平时、START 命令可能无法解码。

    需要将 START 引脚连接到高电平是否有特定的原因?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    START 引脚由 MCU 控制。

    我们需要将 START 引脚连接至高电平、因为我们使用连续转换模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joohwan、

    感谢您的澄清。
    我可能已经将这种行为与我们较新的 ADC(如 ADS124S08)混淆了。
    在 START 引脚设置为高电平的器件复位后发送 START 命令应该会启动转换。 如果没有、则可能需要发送 SLEEP 和 WAKEUP 命令。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们还有另一个关切。

    发出 RESET 命令后、我们仅使用 START 命令并在 START 引脚保持高电平的同时确认数据转换可以正确启动。

    但是、如您所述、当 START 引脚已经为高电平时、START 命令是否可能无法正确解码?

    这是我们的主要关切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joohwan、

    当我将器件与旧的 ADS1248 混合使用时、我来修改之前的注释。
    对于 ADS124S08、您无需持续将 START 引脚置为高电平即可在连续转换模式下运行器件。 旧 ADS1248 就是这种情况。
    如果您不想使用 ADS124S08 上的 START 引脚控制转换、我建议将 START 引脚始终保持为低电平、并使用命令仅进行启动和停止转换。 这样、器件复位后也不会出现问题。

    此致、
    Joachim Wuerker