This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:将 HART 调制解调器与 PWM 耦合、适用于环路供电的 4 –20mA

Guru**** 2943810 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA383, TPS7A4101, OPA335, DAC8830, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600986/dac8740h-coupling-hart-modem-with-pwm-for-loop-powered-4-20ma

器件型号: DAC8740H
主题中讨论的其他器件: DAC8830、 、OPA383 、TPS7A4101、OPA335

您好、

我目前正处于‑供电的 4–20mA HART 仪器的设计‑规划阶段。  

  1. 参考 TIDA-01504、经 2‑阶低‑传递(截止频率约为 35Hz)滤波的 2kHz MSP430 PWM 信号是否可以连接到与 DAC8740H HART 调制解调器输出相同的节点(即在 TIDA‑01504 原理图中替换 TP1 左侧的 DAC8830 部分 U4、U5 和 U6A)、同时保持电路其余部分不变以生成 4 个–20mA 环路电流?
  2. 我还在考虑将 U3A 替换为 OPA383、以降低静态电流并改善温漂;请确认这种方法是可行的、并且没有忽视任何关键方面。
  3. 由于 TIDA‑01504 中使用 TPS7A4101 将环路电压转换为 5V、因此考虑到稳压器的 7V 最低输入要求和电桥中两个肖特基二极管上的压降、该方法是否能够在低至 10V 的环路电源电压下可靠运行? 这将有助于提供更高的环路电缆负载能力。


提前感谢您。

此致、
Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、


    我在下面给出了一些答案:

    1.我不确定 DAC 是否可以替换为来自 MSP430 的 PWM 信号。 即使 LPF 的截止频率约为 35Hz、我也不知道基波 PWM 频率的剩余值。 请记住、HART 零位频率为 2.2kHz、接近 2kHz 的 PWM 信号、因此可能存在一些干扰。 我没有使用 PWM 信号生成环路电流的经验。

    2.我认为 OPA383 可以替代 OPA335。 该器件的带宽和速度与轨到轨输入和输出相结合应能覆盖操作范围。

    3、写得说,该设计接受了从 14V 到 36V 的宽输入回路电源电压范围。 我不确定是什么限制了电源电压范围的下限。 当然、电桥会吸收一些压降。 对我来说、这个设计似乎支持较低的环路电压。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    1. 您对这种干扰是正确的、我遇到了 TI 应用手册 slyt795 中描述的一种有趣的 PWM‑滤波技术、这似乎是在成本极高的‑敏感型设计中消除 DAC 的一个好(虽然并不理想)选项。 ​

    2. 感谢您确认使用 OPA383。

    3. 感谢您找到参考设计;选择 14V 电源有助于为最终用户同时启用模拟和 HART 的情况提供安全裕度、这会增加电缆、模拟电路和 HART 接口的总环路负载电阻。


    谢谢你

    此致

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    我不确定我是否在这篇文章中得到了很多帮助。 我仍然担心使用 2kHz PWM 作为电流、因为它仍在 HART 工作带宽内。 此外、我可能在 电路中漏掉了将运行电压限制在 14V 以下的元件。  

    不管怎样、我将结束这一主题。 如果您还有其他问题、可以发布或创建新主题。

    Joseph Wu