This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC3444:数字输出端接

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602425/adc3444-adc3444-termination-for-digital-output

器件型号: ADC3444

尊敬的团队:

数字输出是否需要任何串行或并行端接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    该 ADC 具有数字 LVDS 输出接口。 LVDS 需要在接收端使用 100 Ω 差分终端

    根据系统中使用的 FPGA、此选项可能在 FPGA 内部可用。

    如果未连接、请在 FPGA 接收器引脚附近提供外部终端。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    该 IC 是否有任何封装引脚延迟?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    您可以使用 IBIS 模型来应对 IC 的封装寄生效应。

    这位于此器件的 TI 网页上。

    https://www.ti.com/product/ADC3444#design-tools-simulation

    向下滚动并点击“Design tools & simulation“选项卡。

    此致、

    Rob