This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:LMK04828:通过 DAC38J84EVM 上的 RESET 引脚启用 4 线 SPI 回读

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38J84EVM, LMK04828-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603289/dac38j82evm-lmk04828-enabling-4-wire-spi-readback-via-reset-pin-on-dac38j84evm

器件型号: DAC38J82EVM
“主题“中讨论的其他器件: LMK04828、DAC38J84EVM、LMK04828 EP

您好:

我正在通过 FMC 连接器为 DAC38J84EVM 开发定制 FPGA 接口、并需要验证正确的初始化序列、以便在 LMK04828 上启用 4 线 SPI 回读。

根据 EVM 原理图、LMK04828RESET 引脚连接到 CPLD、可用作SDO。 我的目标是将该引脚从默认的“硬件复位“功能重新配置为“SPI 回读“模式。

LMK04828 数据表(特别是 表 41. 、寄存器 0x14A)、我观察到以下情况:

  • POR 默认值: 该RESET_TYPE字段(位 2:0)的 POR 默认值为 2 (0x02) 。

  • 定义: 对应的曲线 “输入/w 下拉电阻器“ 。

请确认以下关于实施的三个要点。

1.上电时的安全状态 由于 POR 默认值为“带下拉的输入“、因此假设连接到该线路的 FPGA/CPLD 引脚应保留在中是正确的 高阻抗 (Hi-Z) 输入 有什么不同?

  • 我的假设:内部下拉电阻足以将线路保持在低电平(逻辑 0)、并防止器件意外复位、直到我准备好配置引脚。

2.用于回读的寄存器配置 为了将引脚切换至 SPI 数据输出模式、我打算进行写入 0x33 至寄存器 0x14A 。

  • RESET_MUX(位 5:3)= 0x06: SPI 回读

  • RESET_TYPE(位 2:0)= 0x03: 输出(推挽)这是可立即在引脚上启用数据输出的正确配置吗?

附件:

  1. lmk04828-ep.pdf(数据表参考): DAC3XJ8XEVM-SCH_D.pdf 

  2. DAC3XJ8XEVM-SCH_D.pdf(EVM 原理图参考): lmk04828-ep.pdf 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Saneth、  

    您的假设是正确的。  复位可用于读回 LMK04828。 将 RESET 保持为高阻态是确保器件在配置时不会获得矮复位脉冲的正确方法。 一旦器件软复位(通过 SPI)、我建议将 0x33 编程到寄存器 0x14A。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。