This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:关于图 5-8 的问题

Guru**** 2771115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603474/dac3482-question-about-figure-5-8

部件号: DAC3482

您好:

我的客户对数据表的图 5-8 有如下疑问。
在该图中、在进行这些图示时如何分别调整 IoutFS 10mA、20mA 和 30mA?
是否通过更改公式 (14) 处的 Rbias 值进行调整?
还是通过更改
formura (15) 处的“COARS_GAIN"进行“进行调整?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    新年快乐!

    表征期间的 IoutFS 是通过寄存器(Rbias 设置为默认 EVM 值)通过 COARSE_GAIN 完成的。

    -康