This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC32RF55:TI-JESD204-IP 兼容性

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, ADS54J40, ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602304/adc32rf55-adc32rf55-ti-jesd204-ip-compatibility

器件型号: ADC32RF55
主题中讨论的其他器件: ADS54J40、TI-JESD204-IP

您好:

 

我之前使用的是 ADS54J40 和 TI-JESD204-IP。

我想在新的开发中使用 ADC32RF55。

该器件是否与 TI-JESD204-IP 兼容?

它不在 TI-JESD204-IP 页面的支持产品列表中、因此需要确认。

 

最棒的餐厅

Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我确认 JESD-IP 确实支持 ADC32RF55。

    此致、

    Rob