This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:HSDC V3.61 下载链接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598241/tsw14j58evm-hsdc-v3-61-dowload-link

器件型号: TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950AFE7950EVM

您好:

您能分享 HSDC V3.6.1 的下载链接吗? 我想使用 TSW14J58EVM、但错误是“固件和 dll 不匹配错误“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    您尝试将哪个 ADC 或 DAC 器件与 TSW14J58 配合使用?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我正在使用 AFE7950、ı μ A 希望看到 AFE7950-TXA 的脉冲和 LFM。 你有什么建议吗?

    此致、

    Mehmet  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    AFE7950 不使用 HSDCPro。 我会让其他人使用相应的软件工具进行回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    与 AFE7950 相关的所有文件(包括原理图,板级文件,指南等)均可在 OneRelease 中找到。 如果您还没有、可以通过填写以下链接中的表单来访问它。 TSW14J58 不使用 HSDCpro 与 AFE7950EVM 一起捕获。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN

    评估指南位于 Guides_and_sw -> AFE79xx_AFE79xx_Manager 下 Bringup_Guides

    此致、

    Camilo