This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:关于 ADC12QJ1600 和 DAC37J84 的器件时钟要求的说明

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, DAC37J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598220/dac37j84-clarification-on-device-clock-requirement-for-adc12qj1600-and-dac37j84

器件型号: DAC37J84
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600LMK04828

尊敬的团队:

我正在使用  ADC12QJ1600  (ADC) 和  DAC37J84  (DAC) 和一个  LMK04828 时钟发生器  并提供相应的时钟。

将考虑到  SERDES 线速率 、  FPGA 时钟 、  收发器基准时钟 、和  SYSREF  ADC 和 DAC 的电压应保持不变  器件时钟  输出也相同?
例如、如果是   1GHz 时钟  ADC 的 时钟、DAC 是否也需要接收相同的 1GHz 时钟?

此致、
Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    非常感谢您的建议。

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    通常、DAC 的采样时钟是 ADC 时钟采样率的两倍。

    此致、

    Rob