This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:器件同步问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599810/adc3443-devices-synchronization-problem

器件型号: ADC3443

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我有一个关于 如何在多个 ADC3443 器件之间实现同步的问题。 板上有四个器件。 在 ADC3443 的数据表中、sysref 引脚可用于同步采样时钟、 我们是否可以使用该引脚 实现同步?  如果可以应用此引脚、 是否必须 在使用时钟分频器功能时使用此引脚?  如何确保通道的输出数据对齐。

在使用 SYSREF 实现多个器件之间的同步时、它是否必须使用分频时钟?

如图所示、 SYSREFP、SYSREFM 引脚连接到 FPGA、FPGA DIFF 输出引脚配置为什么电压电平?
 
DCLKP/M、FCLKP/M 引脚的问题相同。  
    

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    所有这些问题都在数据表中解决。 有关 Sysref 电压电平要求、请参阅第 9.3.2.1 节和第 17 页的规格表。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

        SYSREF 引脚是否可用作单端?Ω 电阻器

    此致  

    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan:

    我不会在单端配置中使用 Sysref 引脚。

    此致、

    Rob