This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:可以验证转换时间吗?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC168M102R-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1601905/ads1278-sp-can-you-verify-the-conversion-time

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADC168M102R-SEP

根据数据表表表 7.6、最短转换时间为 256 个时钟周期、最小时钟周期为 37ns、这意味着最短转换时间为 9472ns。

是否有人可以验证是否正确?

对于 ADC168M102R-SEP、在数据表第 9 页上、显示转换时间为 35 个时钟周期(全时钟模式)、最小时钟周期为 25ns、这意味着最短转换时间为 875ns。

我需要比较这两款产品的转换时间、是否有人能验证我是否都正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles Wolfe:

    支持此设备的工程师正在度假和度假、请 预计 响应会延迟。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    关于 ADS1278-SP、是的、对于高速模式和 SPI 通信、采集和转换输入采样的最短时间或采样周期为 9472ns、等于 105.574ksps 数据速率。  但是、由于 ADS1278-SP 采用 Δ — Σ ADC 架构、因此它包含内部数字滤波器、这会导致延迟时间较长。  在高速模式下、延迟(或稳定时间)等于 76 个采样周期、使用 SPI 时为 37ns*256*76=719872ns。 对于某些应用、例如伺服环路或电机速度/位置控制、该延迟时间可能是一个限制因素。

    ADC168M102R-SEP 是一种 SAR 架构、不使用内部数字滤波器。  因此、延迟约等于 1 个转换周期、计算正确后为 875ns。  请注意、该时间不包括输入电压的采集和通信时序。  ADC168M102R-SEP 的总最小采样周期为 1000ns。

    比较两个 ADC 的输入频率限制、ADS1278-SP 在使用高速模式和带宽为 51.7kHz 的 SPI 时可以对输入信号进行采样、而 ADC168M102R-SEP 可以对带宽高达 500kHz 的输入信号进行采样。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用