Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS8686S
您好、
在与 Hercules 控制器连接的定制硬件设计中、我使用 ADS8686S。 ADC 配置为在单线制串行模式下运行、配置遵循数据表中提供的表。 SPI 设置为 CPOL = 1 和 CPOH = 0。 我还会根据建议在上电后发出复位序列。
我尝试通过传输 0x2000 来读取器件 ID 寄存器。 但是、我接收到的值为 0x0002、而不是预期的复位值 0x2002。
您能帮我了解为什么未按预期返回器件 ID 寄存器的高位吗?