This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:单通道交错模式下 ADC 组之间的增益不匹配和增益修整寄存器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603764/adc12dj3200-gain-miss-matching-between-adc-banks-under-single-channel-interleaving-mode-and-gain-trimming-register

器件型号: ADC12DJ3200

您好、

我们目前正在使用 ADC12DJ3200 进行数据采集。 我们现在的采样时钟是 2.5GHz。 我们将交错所有四个 ADC 组以总共获得 5Gsps 采样率、并发现四个 ADC 之间的增益不匹配会产生 1.25GHz 杂散。 当信号接近 ADC 满量程电压的上限/下限时、杂散很大、并在中间消失、这就是我们认为增益不匹配的原因。

我们发现数据表中的以下离散内容为“若要修整 ADC A 内两组的增益、请以相反的方向更改 GAIN_B0 和 GAIN_B1。 要修整 ADC B 内两个组的增益、请以相反的方向更改 GAIN_B4 和 GAIN_B5。“ 但我们在数据表中找不到任何有关 GAIN_Bx 的信息。 它们是否指的是 GAIN_TRIM_x 寄存器中的任何特定位? 我们应该如何使用它?

谢谢!

Ke

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    不确定我是否理解您的问题。 增益修整 A 和 B 寄存器均可在数据表的第 99 页上找到。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob!

    感谢您的答复。 我们现在的难题是在哪里可以找到有关 Gain_Bx 寄存器的信息? 表 44 修整寄存器说明中提到了这些内容。 但我们在其他地方找不到它们...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    Gain_Bx = Gain_Trim_ x 请参阅数据表的第 99 页图 113。

    此致、

    Rob