This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:AFE58JD48 问题

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603189/afe58jd48-afe58jd48-issue

部件号: AFE58JD48

尊敬的专家:

我想以 0.5dB 的阶跃配置模拟 TGC。 但它如何通过 VCNTL 进行配置呢? 您能提供一些演示或指南文档吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在模拟 TGC 模式下、衰减保持低于与 VCNTL 之间的关系。

    VCAT 衰减= 18-45*VCNTL。 通过该公式、可以调整 VCNTL 以获得 0.5dB 的步进。