This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:芯片使用问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1604086/amc1305m25-the-issue-of-chip-usage

器件型号: AMC1305M25
主题中讨论的其他器件: AMC1305F25

 

实际器件型号为 AMC1305F。
 关于上升沿和下降沿、在下降沿生成测量数据。  规格书中有矛盾之处。  那么、应该是哪一个?
2. 如何理解 TD——这是否意味着线路上的延迟不能超过这个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TD 是从下降时钟沿到输出数据有效所需的时间。  AMC1305F25 显示 TD 来自 0ns 至 15ns。  这将为您提供至少 10ns 的建立时间来在上升时钟沿读取有效输出数据。   数字滤波器单元在上升时钟时应将数据视为有效。