This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175:ADC1175 EVM 电路图和光绘数据

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1604742/adc1175-adc1175-evm-circuit-diagram-and-gerber-data

部件号: ADC1175

大家好!

我们计划设计一个原型来获取传感器的模拟值。

我们正在考虑 ADC1175、因为我们需要满足以下需求。

1)+5 V 接口与单电源

2) 并行连接

我们想使用 ADC1175 EVM 进行评估。

ADC1175EVM Texas Instruments |开发板、套件、编程器| DigiKey

但是、由于已进入 EOL、因此我们无法在 TI HP 上找到原理图和光绘数据等技术信息。

我想获取技术信息、有没有办法?

或者您是否有其他推荐的器件?

此致、

柳介