This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:设计要求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14, ADS1120, ADS1235, ADS112S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1604157/ads1120-design-requirements

部件号: ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS1235ADS112S14、ADS122S14

大家好、我正在寻找一款可与应变计称重传感器配合使用的 ADC。 我们向我推荐了 ADS1120。 我计划通过评估板进行测试。

我想知道其他选项。 是否有负载单元灵敏度约为 1mV/V 或更低的 ADC? 如果 TI 有任何类似内容、请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    非常感谢您提出您的问题并对我们的 ADC 感兴趣。

    通常、我们的大多数具有集成 PGA(可编程增益放大器)的 ADC 都非常适合直接测量应变仪。 ADC 不关心终端称重传感器的灵敏度 但是、正确的 ADC 选择取决于您的要求、例如:

    • 您需要达到什么分辨率? 例如、您希望实现多少个无噪声计数或什么有效分辨率?
    • 您需要多高输出数据速率? 或者您正在寻找什么阶跃响应?
    • 您对电源电压范围是否有任何限制?
    • 您需要测量多少应变仪?  

    如果您有非常高的分辨率要求、那么例如、ADS1235 可能是一个不错的选择。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 8 位分辨率足以满足我们的需求。  

    我们也可以使用较低的采样率。 100SPS 应该没问题。

    电源电压最好约为 3V - 3.7V。

    目前、我们只使用 1 个应变片。 未来可能会有两个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息 Drake。

    您可能会惊讶、但有时、即使使用灵敏度仅为 1mV/V 的应变仪实现 8 位“无噪声“分辨率也可能是一个挑战。
    下面是使用 ADS1120 在以下假设下进行的计算:

    • 3.3V 用作电桥激励电压、同时为 ADC 提供外部基准电压
    • TURBO 模式、DR=180SPS
    • 增益= 128

    根据数据表中的表 5、这些设置下以输入为基准的峰峰值噪声为:en_pp = 1.34uVpp。
    满电量时、应变计的差分输出信号为 3.3V * 1mV/V = 3.3mV。
    在这种情况下、无噪声计数为:3.3mV / 1.34uVpp = 2463 次计数。
    这转换为 11.3 位的无噪声分辨率。
    ADS1120 似乎符合您的要求。

    供参考:我们即将在未来 6 周内发布下一代 ADS1120。 它称为 ADS112S14。
    您已经可以在 ADS122S14(24 位版本)数据表中找到相关信息。
    https://www.ti.com/product/ADS122S14

    另外还有一个 I2C 版本、以便您更喜欢 I2C 接口而不是 SPI。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这大有帮助。 谢谢!