This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:使用 AFE58JD48 模式生成函数验证上传的数据正确性时观察到数据不匹配、可能是根本原因查询

Guru**** 2771105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603760/afe58jd48-data-mismatch-observed-when-using-the-afe58jd48-pattern-generation-function-to-verify-uploaded-data-correctness-possible-root-cause-inquiry

部件号: AFE58JD48

在配置自定义模式时进行交替 16728 –9981 (如图 1 所示)、在某些条件下会观察到不正确的数据。 具体来说、接收到的数据变为 –9853 、它与预期值不同 128

其他图形模式中也会出现此问题。 例如、在中 正弦 图案模式(如图 2 所示)、即预期为的值 0 而显示为 512 128

我们非常感谢您能协助分析此行为的可能根本原因、例如数据对齐、位移、符号扩展或模式生成和捕获时序。 非常感谢提供任何指导或建议的调试步骤。

image.png

53ff5aa59944f926f675261d550ce45b.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonah、

    您能在此处帮助我们了解您是执行 JESD 捕获还是 LVDS 捕获吗? 在其中任何一种情况下、用于 JESD 采集的 PLL 模式和用于 LVDS 采集的数据速率模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JESD 捕获、适用于 JESD 的 80X PLL 模式。