This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 模数电源

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602951/ads1299-ads1299-analog-to-digital-supply

器件型号: ADS1299

尊敬的团队:  

我想知道 ADS1299 是否可以在没有模拟电源的情况下仅提供数字电源。

senario :出于某些安全原因,我可能想要关闭模拟部分电源,而 ADS1299 将在连续捕获模式下运行。 这将关闭 ADS 的 AVDD 和 AVSS 电源、以及由 AVDD 和 AVSS 得出的外部 Vref。  

根据绝对最大额定值、AVSS 至 DGND 范围为–3V 至 0.2、这在未提及 AVDD 至 DGND 或 AVDD 至 DVDD 的绝对最大范围的情况下是可以接受的。

在建议运行条件 AVDD - DVDD 范围为–2.1V 至 3.6V 下、但在我的本例中、我会超出此范围 (0 - 3.3 =–3.3V)、这将对 IC 有何影响、它还会影响 IC 的长运行寿命?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vinaayaka、

    我们的设备专家处于办公室之外。 请在 1 月 12 日这一周前收到回复。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、对此有何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vinaayaka、

    ADS1299 的模拟电源可以独立于数字电源断电。 只要在电源恢复之前没有驱动模拟输入引脚、这就可以。 只要遵循绝对最大额定值、我预计这不会影响器件的性能或使用寿命。

    此致、

    Ryan