This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:申请查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1605967/adc3444-application-inquiry

器件型号: ADC3444

您好专家、

我想使用以下输入频率 191MHz、90MHz 和 70MHz 测试 ADC3444 转换器、但由于采样频率为 120MSPS、我是否可以获得所需的输出和参数值?

如果我提供的输入频率大于 Fs/2 范围、则 SINAD/SNR、NSD、SFDR、ENOB 参数值是否有效?

此致、

Jaffer Sadiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaffer、

    是的、这没关系。 您列出的频率将折回基带、以便在 ADC3444 的该采样率下在 HSDCPro 中分析这些频率。

    此致、

    Rob