This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3649:LMK04832 和 ADC3849 之间的 SYSREF 接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3649, LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1605837/adc3649-sysref-interface-between-lmk04832-and-adc3849

器件型号: ADC3649
《主题》中讨论的其他器件: LMK04832LMK04828

大家好、E2E 专家:

我需要使用 LMK04832 IC 的 CLKOut 驱动器与 ADC3649 的 SYSREF/GPIO0 引脚对多个 ADC 器件进行同步。  GPIO0 是预期电平为 1.8V 的单端输入(最大输入为 DVDD18 + 0.2)、因此这是一个问题、因为来自 LMK 芯片 CLKOut 端口的 LVCMOS 电平为 3.3V - 0.1。  如果不对用作 SYSREF 的每个 CLKOut 使用电平转换器、是否有更简单的方法?  ADC3649 的第 9.2.2.2 节规定: 在多通道系统中、SYSREF 信号可以使用 LMK04828 或 LMK04832 器件生成。  此处打算使用什么接口电路?

我是否能够对用作 SYSREF 的 CLKOU 使用 LVCEPL 模式、并按照以下方式进行布线、以满足 ADC3649 GPIO0 电压额定值/阈值的单端要求?

 

 

您在这里推荐什么。