This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8864:具有较低基准电压的 ADS8864

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8320, ADS8864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1605135/ads8864-ads8864-with-a-lower-reference-voltage

器件型号: ADS8864
主题中讨论的其他器件: ADS8320

您好:

 我正在为我的公司工作一个重要项目、之前使用了旧的 TI ADC (MPN:ADS8320)。  我们正在使用更新且更快的 ADC (MPN:ADS8864) 来开发新设计。

 我们面临的问题是、之前的 ADS8320 允许较低的基准电压范围、而 ADS8864 需要至少 2.5V 的基准电压。

 我们正在使用 ADS8864 测试新设计。 由于之前的电路设计、我们使用的基准电压较低、约为 1.7V。 我们注意到一些奇怪的结果。 我添加了一个文件、在该文件中、您可以看到信号范围 约为–6V 至 1V、直流基线约为–2V。  如果我放大基线、您可以看到小振荡、这看起来不像正常噪声。  

  我想知道这个结构化数据是否是因为基准电压未设置到正确的范围。

   ifg-s1-9.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要阐明的是、此处提到的电压(–6V 至 1V) 不是 ADC 输入端的实际电压。 实际输入电压在 ADS8864 的指定范围内。 文件中的数据是从 ADC 输出直接转换的(具有一些缩放和基线偏移)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您发布和分享数据。 您看到的振荡可能是由于 VREF 不正确所致。 由于 ADC 未在其规格范围内使用、异常数据可能是由此导致的。 请在 2.5V 至 5V 之间尝试 VREF。 如果这不能解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Samiha