This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336-Q1:输出功能 DOUT

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606131/amc3336-q1-output-capability-dout

器件型号: AMC3336-Q1
主题: AMC3336 中讨论的其他器件

您好、专家、

 

客户同时使用 C2000 器件和 AMC3336。  

由于 C2000 和 AMC3336 之间的距离、CLK 和 DOUT 线路相对较长。 因此、如果可能、我们倾向于避免在这两个信号上使用串联电阻。

因此我的问题:对于 C2000 (CLK) 和 AMC3336 (DOUT) 来说、这是否是个问题? 峰值输出电流是否有任何限制? 此外、对 CLK/DOUT 信号的上升时间有任何具体要求。

具体而言、我们对器件的最短 RSi/下降时间感兴趣。

 

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    传输线路问题是每种设计的一部分 — 正确端接通常是基于整体应用的要求,而不是特定的器件要求。  您目前是否遇到信号完整性问题?  如果是、您能否提供一些具体细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢。 让我与客户核实他们是否现在面临问题。 我们还在该器件上打开了一些其他主题、我们现在正在与您的应用和系统团队进行澄清。

    保持发布。

    此致、

    Michael