This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:DAC39RF12EVM 输出功率温度特性(用于 DAC39RF10 评估)

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12, DAC39RF10, DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606339/dac39rf12evm-dac39rf12evm-output-power-temperature-characteristic-for-dac39rf10-evaluation

器件型号: DAC39RF12EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10、DAC39RF12

提交给 TI 支持团队、

您好:

要检查 DAC39RF10 的输出功率温度特性、我使用 DAC39RF12EVM 板测量了输出功率。
从我的测量结果来看、即使+10°C 温度大约升高、输出功率变化仅小于 0.1dB、看起来很小。 但是、我在数据表中找不到关于自动增益补偿功能与温度间关系的明确说明。

您能否澄清以下几点?

对于 DAC39RF12、如果输出功率每个+10°C 仅变化约 0.1dB、这是否是某些内置内部补偿的结果?
如果有内置补偿功能、它是否始终处于活动状态或由任何寄存器设置控制?

2.由于 DAC39RF12EVM (DAC39RF12) 和 DAC39RF10 是不同的器件、它们之间的输出功率温度特性是否可以不同?

非常感谢您的支持。

此致、
去全州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongju:

    1:DAC39RF10/12 器件中没有增益补偿。 它的设计非常稳健。

    2:DAC39RF10 和 12 是同一器件、唯一的区别是采样速度等级。

    此致、

    RBO