This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:SPI 模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603648/afe5818-spi-mode

部件号: AFE5818

什么是 SPI 模式 (CPOL/CPHA)?

所示的 SPI 时序图显示为在 IDLE 信号为高电平 (CPOL=1) 时启动 SCLK。
我相信这是误解的根源。
更仔细地看一下、当 SEN=ON 之后立即发出的 SCLK 信号具有上升前沿/第一个边沿、IDLE =低电平、然后 CPOL=0。

最后、“SPI 模式 0 (CPOL=0、CPHA=0)“是否正确?

此致、
Kamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamada:

    是的。 AFE5818 具有 SPI 模式 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!