This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:需要类似的器件、并具有一些改进功能

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS9324EVM, ADS9324, ADS9308V8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602474/ads8588s-need-similar-part-with-some-advancements

器件型号: ADS8588S
主题中讨论的其他部件: ADS9324ADS9308V8I

需要上述部件 (ADS8588S ) 的完全相似的功能 — Acuracity,精度,同步采样等。 但需要 16 位 16 通道器件(16 通道应同时采样)。 并且应支持 SPI(最好仅使用 SPI、因为 IC 大小和价格很重要)。

 

因此,我需要同时测量所有 32 个通道(电流在分流器上测量,并从分流器连接到 INA 器件,从该器件连接到 ADC )  

最小速度为 20KSPS、整个 32 个通道应在 20s 内读取(采集时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin S Dharman:

    支持此设备的应用程序工程师现在正在休假、请预计响应会延迟。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    感谢您的发布和耐心。 能否请您分享您正在开发的应用/项目类型、以便我能够更好地了解您的需求? 我们收到了类似的帖子。 您的帖子是否涉及同一个项目?   ADS8688:ADC 的数字输入 

    我们有一个与 SPI 兼容的新 16 位、16 通道、1MSPS/通道 ADC: ADS9324TSWDC155EVM 控制器卡和提供的 GUI 配合使用时、还提供了评估模块 ADS9324EVM、可用于轻松评估。

    我们确实有一个即将推出的器件 ADS9308V8I(24 位、16 通道、250ksps/通道)、其引脚输出与 ADS9324 相同、但上部 8 个通道具有可实现电流测量的集成 INA、例如、下部 8 个通道具有可实现电压测量的集成 PGA。 我们现已提供样片。 如果这很有吸引力、请告诉我、我可以通过电子邮件分享数据表。

    此致、
    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想准确测量通过 INA 器件的电流、需要在 20 秒内对所有 64 个通道进行读取、因此应同时对其进行采样、采样率应以 10KS/S-20KS/S 为单位 但是,我发现在哪里高成本的组件,我需要一个部件,满足这些要求,以及 SPI 接口和低成本(为 100nos-少于 10 美元或更少)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我将通过电子邮件与您联系。

    此致、
    Samiha