This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283 相位匹配

Guru**** 2771065 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607496/dac3283-dac3283-phase-matching

器件型号: DAC3283

您好、
 
我们在双同步模式下使用 DAC3283、并尝试进行相位匹配。
我们的设计包括 4 个在 800MHz 下运行的 DAC3283 器件、中频范围为 65MHz 到 75MHz。
我们在 DAC 内执行 4×内插。 数据使用 Xilinx DDS 生成、并通过 Xilinx 高速选择传输。
 
一些其他规格包括、
输入时钟:800MHz
OSTR(与时钟源相同):25MHz
帧:25MHz
 
我们观察到 DAC 输出频率正确、但在几个下电上电周期中、DAC 之间的输出数据存在 70 度的相移。
单个 DAC 中的两个通道同相和   
多个 DAC 的时钟和 OSTR 同相。
 
这种行为可能是什么原因造成的?