This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:针对 AMC3336 进行滤波

Guru**** 2924250 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603421/amc3336-filtering-for-amc3336

器件型号: AMC3336
《主题: SN74LVC1G17》中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:  

我们一直在设计用于测量 3ph 系统相电压的测量电路中使用 AMC3336。 我们需要改善该 IC 的 RC 滤波。 我们希望 在 AINP 和 AINN 线路上使用两个级联 RC 滤波器 (2x5k Ω、1.3nF)。 我们还希望 在 CLKIN 和 DOUT 引脚上使用 RC 滤波器 (100 Ω、13pF)、并具有 120MHz 的截止频率(我们的时钟频率为 12MHz)。 请查看以下屏幕截图:  

问题包括:  
-此滤波是否会在 Δ — Σ 调制中引起任何阻抗匹配相关问题?  
-是否有任何具体的指南来实现最佳的 RC 滤波器选择?  
-我们打算在不干扰 IC 正常运行的情况下使用这种滤波是否可以正常工作?  




感谢您的帮助和指导。  
Javad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javad、  

    AMC3336 是一款具有缓冲输入和千兆欧输入阻抗的电压检测器件。 因此、可以使用级联滤波器。 此外、外部滤波器不会对内部 Δ — Σ 调制器造成任何问题。 如您打算那样、它只会限制模拟带宽。

    我通常建议对模拟滤波器中的电容器使用 NP0/C0G 电介质材料。 不过、此类电容器的值通常很低(考虑到容量)。 检查您的外壳(封装)中提供的电阻、然后重新计算电阻。 通常、10pF 至 220nf 之间的值是合理的。

    关于时钟和数据信号、我假设您面临信号完整性问题、例如振铃或辐射 EMI。 您建议的值是合理的。 对于 20MHz 时钟器件、我通常从 10 Ω 和 15pF 开始。  

    请注意、并非所有 MCU 都能驱动时钟信号、尤其是在使用较长布线时。 通常需要添加一个逻辑缓冲器。 SN74LVC1G17 通常也能满足要求。 请参阅随附的 PDF。 我总是使用有源探头和高带宽示波器测试时钟和数据信号。

    e2e.ti.com/.../4111.modulators_2D00_interfacing.pdf

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:  

    感谢您的详细答复。 真的很有帮助。  

    另一个注意事项是、对于 PCB、我们想添加配置来准确测量 AMC3336 输入和输出线路。 您是否推荐特定的测量策略和/或特定的器件型号来支持这一点? 标准测试点似乎不足以达到我们所需的精度。

    此致、

    Javad Naghibi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javad、  

    我通常使用 MMCX 连接器、而不是测试点。 我将通过 0603 或 0402 电阻器(~10 Ω)从测量网精采样 MMCx 信号(引脚)。 这允许在硬件投入生产时完全“禁用“连接器。 这样、信号布线就不会“辐射“。

    或者、您只需将信号“穿过“MMCX(不创建天线)。

    测试和测量制造商甚至会销售特殊的 MMCX 示波器探头。 然而,他们是为了溢价。

    我使用的标准无源示波器探头与 BNC 转 SMA 适配器和 SMA 转 MMCX 跳线电缆相结合、成功并获得了很好的实用带宽。 此外、甚至还有一个非常短的 SMA 转 MMCX 适配器、直接拧到探头上。  

    在探头补偿之后、这种方法非常有效并且价格低廉。  

    此致、Jiri