This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:在同一引脚上启用激励电流、用于 ADC 测量

Guru**** 2769375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607190/ads114s08b-excitation-current-enabled-on-the-same-pin-for-adc-measurement

部件号: ADS114S08B

是否可以在同一引脚上启用激励电流来进行 ADC 测量、单端配置? singleend.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan Wong:

    可以、可以在与测量输入通道相同的引脚上启用 IDAC 电流输出

    但是、对于单端测量、没有内部接地连接、这意味着您需要将其他任何一个输入通道接地才能测量单端输入。 例如、如果在提供的图中将 AIN5 接地、则可以选择 AINP = AIN0 和 AINN = AIN5 来测量单端信号。

    此外、假设模拟电源 (AVDD) 为单极、则必须禁用 PGA 才能进行单端测量

    -布莱恩