This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:DAC34SH84EVM 和放大器;图形发生器可用性

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606598/dac34sh84-dac34sh84evm-pattern-generator-availbility

器件型号: DAC34SH84
主题: DAC34H84 中讨论的其他器件

您好:

我的应用需要低延迟(JESD204 不可行)且速率大于 200MSPS 的 DAC。

我已经确定 DAC34SH84 是一种可行的解决方案、但我想在确定该解决方案之前测试几个参数。

我看到 DAC34SH84EVM 有库存、可以 在 www.ti.com/.../DAC34SH84EVM 上购买  

但列出的信号发生器配套板 (TSW1400 / TSW3100) 库存不足/不可用。  

是否有推荐的替代产品可用?

另外、DAC34SH84EVM 的文档链接链接链接指向“Error 404“ not found...(未找到错误 404“页面)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    遗憾的是、TSW1400 不再可用于评估。 我们的客户已订购 DAC34H84 EVM、用于连接 FPGA 开发套件以进行自己的原型开发。 如果要利用内部测试音调评估射频性能、可自行使用 DAC34H84。

    如果我让我们的营销团队与您联系以了解您的应用、看看我们是否有其他可能为您提供帮助的潜在解决方案、您会介意吗?

    您是否会向我显示已过期的链接? 谢谢你  

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不想为该初始快速测试旋转自定义软件接口、因此独立使用 EVM 可能是我们的最佳选择...

    我认为、仅启用 NCO 并在没有输入 LVDS 数据的情况下运行 DAC EVM 可能适用于我们有兴趣评估...

    您能否确认此处描述的配置此设置的过程适用于没有输入 LVDS 数据的 EVM?  DAC3484:仅 NCO 模式 

    我们可以将 LVDS 输入跳线连接至静态值以确保它们不悬空...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我已向您发送了一封电子邮件、以了解有关您的项目的更多信息。 谢谢!

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您只需使用 SIF_DAC 模式。 这将切换到内部 DAC 恒定可编程值并忽略所有 LVDS 输入。 是的、您可以参阅上面的 E2E 主题。

    -康