This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX08D:关于 TX08D 在特定条件下无法发射波形的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TX08D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606797/tx08d-regarding-the-issue-of-tx08d-failing-to-emit-waveforms-under-certain-conditions

部件号: TX08D

我的 PCB 上有 8 个 TX08D 芯片。 即使我不使用 LIN 功能、某些芯片在发射脉冲波形时、也会在 GBL_PULSER_PAGE 0x71 寄存器中显示 LONG_TRAN_ERR_LIN。 我将寄存器位 DIS_LONG_TRAN_ERR_LIN 设置为“1"以“以禁用该警告、之后所有芯片都可以正常发出脉冲。 值得注意的是、不同 PCB 之间的此问题行为不同、某些 PCB 可能根本不会报告错误、而其他 PCB 在某些芯片上显示此警告。

在同一电路板上、禁用上述警告后、在发射 LIN 正弦波形时、会出现 TX_START_ERR 错误。 但是、通道延迟已根据手册的第 6.3.3.2 节设置。 您能否提供有关此问题的故障排除指示或可能原因的指导?