This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:技术帮助

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1604171/tx7316evm-technical-help

器件型号: TX7316EVM

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

1、显示为+–5V、+–100V 和+–50V、但我是否可以在不连接的情况下使用负电压部件?

2.对于+–5V、+–100V 和+–50V 的+–50V 器件、是否只能使用+10 至+20V?

3.我现在正在尝试下载和使用 GUI ,但只有 Demo Version 继续打开。 我想使用原始版本而不是演示版本。 除了 5V、0V 和 PC 连接外、我没有连接到+5V 侧。

此致、

Danilo