This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C14:是否可以在同一引脚上启用激励电流以进行 ADC 测量?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607192/ads122c14-can-excitation-current-enabled-on-the-same-pin-for-adc-measurement

器件型号: ADS122C14
主题: ADS114S08B 中讨论的其他器件

用于 ADC 测量的 CAN 激励电流在同一引脚上启用、单端模式。

singleend.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们的数据转换器感兴趣。

    是的、您可以将用作激励电流源输出的引脚也用作模拟输入来同时进行测量。
    实现“非比例式“测量时、请记住电气特性表中指定的激励电流源精度。

    这也适用于 ADS114S08B。

    此致、
    Joachim Wuerker