This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1594:尝试启动芯片的奇数结果

Guru**** 2750945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606581/afe1594-odd-results-trying-to-bring-up-the-chip

部件号: AFE1594

我在芯片中配置了各种寄存器、试图使其仅输出从测试信号发生器以低数据速率采样的单个 ECG 通道。  我写入了一个循环来读取 READ_POINTER_MAIN_FIFO 寄存器、检查空位、如果 FIFO 不为空、则从 MAIN_FIFO 寄存器中读取样本、然后重复。

 

我希望在大多数检查中都能看到五点空、然后有时只能读一个样本。  相反、我一次得到的是两个样本、其值似乎始终为 1。  也就是说、我看到空、空、空、空、 不为空、不为空、然后重复。  我不知道为什么一次似乎总是有两个样本。

 

但后来事情变得非常奇怪。  我决定没有必要经常投票,所以我添加了几个 MS 的延迟,一旦 fifo 变空,再轮询.  对于延迟的前几个 MS、未读取样本的迭代次数(因为 fifo 中仍然没有任何内容)会减少。  我希望在 FIFO 再次变为空之前、一次开始看到 4 个样本。  相反、空位永远不会被设置、因此在设置溢出位之前、循环会继续读取数百个样本并持续大约 9 秒。

 

当一对第二个样本进入时、似乎 fifo 就会断裂。  这是我的完整寄存器初始化:

 

    (PROG_REF_REG、2)、
    (PROG_CLKGEN、0x40001)、
    (PROG_MAIN_FIFO、0x40001)、
    (FORMAT_MAIN_FIFO、0x3038)、
    (ECG_DIG、0x50)、
    (ENABLE_CONTROL_REG2、0x1)、
    (PROG_TX_TEST_PAT_REG1、0x780000)、
    (PROG_INA_REG_ECG_CH1、0xDD)、
    (PROG_SYNC、0x2)、
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    感谢您发送编修。 由于该产品属于保密协议范围、我将向您发送电子邮件以离线讨论您的问题。 谢谢你。

    此致、

    Ryan