This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC3683EVM - SPI 通信

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, ADC3683, ADC3664EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607170/adc3683evm-adc3683evm---spi-communication

器件型号: ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683ADC3664EVM

尊敬的先生/女士:

我们正在尝试使用 DC134 REV E 板上的 USB 端口建立 SPI 连接。 (这似乎很重要,因为那里似乎有各种“ADC3683EVM"电路板“电路板。

我已尝试安装 ADC36xx-EVM-GUI 版本 1.2.0。 插入器件、然后启动 GUI。 我收到警告:

发生错误:0

回溯(最近一次呼叫):

文件“main.py",“,第、第 359 行、正在运行

键错误:0

在 GUI 窗口的底部(无法交互)、我看到了“ADC35XX_1:FT8KQXNM“。 这表明它确实找到了该器件。

如果在未插入器件的情况下启动 GUI、GUI 会在仿真模式下启动、在之后插入器件似乎没有任何作用。

我还尝试了更改 FTDI 驱动程序并使用 PyFTDI 与器件通信、但无论我如何操作、该器件都会在所有查询中返回 FFFF。  

P.S.产品页面上列出的原理图与 TI 电路板不匹配。 (3683 的文件夹包含 3664 文件)我必须随机发布在 e2e 论坛上的某个位置找到正确的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。

    您收到的错误表明您的 PC 能够与 EVM 上的 USB 桥接器通信(这就是您看到 “ADC35XX_1:FT8KQXNM“的原因)、但无法与 ADC 通信。

    这可能是由于没有采样时钟。 ADC 需要一个用于所有 SPI 事务的采样时钟。 请确保在打开 GUI 之前提供了采样时钟。 您可以按照 ADC3683EVM 用户指南 进行正确的设置过程。 用户指南中显示了最新版本 (RevG) 的步骤、但相同的步骤也适用于您拥有的 RevE 板。

    此外、TI.com 上列出的原理图实际上是正确的。 这些文件的命名有点奇怪、因为我们设计了一种 PCB 布局 (ADC3664EVM)、但交换了 ADC 以创建适用于其他器件型号的 EVM。 如果您查看 ADC3683 文件夹中的完整文件名、您将看到:ADC3664EVM_RevG1 (003 ADC3683)_Sch_.PDF

    但是、如果您需要 ADC3683EVM_Reve 原理图、您可以在此处找到它们: e2e.ti.com/.../5518.ADC3x6xEVM_5F00_RevE_5F00_SCH.PDF

    此致、

    Luke Allen