This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:交流耦合输入平衡 — 非平衡变压器

Guru**** 2916850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606650/adc12j4000-ac-coupled-input-balun

器件型号: ADC12J4000

尊敬的团队:

我有一个快速问题:在数据表的表 1(平衡-非平衡变压器建议)中,建议使用四个平衡 — 非平衡变压器。 三个是 1:2、一个是 1:1。 为什么对于 4.5MHz 的–3000MHz 频段、建议使用 1:1 阻抗比平衡 — 非平衡变压器;对于其余频段,建议使用 1:2 阻抗比平衡 — 非平衡变压器?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    在编写数据表时、最有可能的是 1:1 平衡 — 非平衡变压器,这是市场上唯一可用于该频率频带的变压器。

    我建议从 Minicircuits 的 TCM2-33WX+为该频段。 它是 1:2、并且相位不平衡良好。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    谢谢你。

    另一个问题、 位于数据表的同一节(交流耦合输入用法)中。 它提到“相位不平衡必须不超过+/- 2.5 度“。 我注意到、对于 TCM2-43X+平衡 — 非平衡变压器,相位不平衡在 7.71 度时会高达、这大于数据表中所述的值。  该相位不平衡仍然可以接受吗?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    具体情况视情况而定、您的应用是否是频域应用? 如果是、您是否在此处制定了频率计划、偶次谐波不在频率计划范围内?

    较差的相位不平衡会导致更高的 HD2 甚至阶数失真。

    如果需要更好的相位不平衡、请使用 BAL-0003SMG 或 BAL-0006SMG。 两者都是 1:2 Z 比平衡 — 非平衡变压器,与其他产品相比,市场上的相位不平衡性能更出色。

    此致、

    Rob