This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3649:LMK04832 和 ADC3649 之间的 SYSREF 接口

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, ADC3649

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1605679/adc3649-sysref-interface-between-lmk04832-and-adc3649

器件型号: ADC3649
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK04832

请按照案例 CS3167208 将问题发送至 e2e

我需要使用 LMK04832 IC 的 CLKOut 驱动器与 ADC3649 的 SYSREF/GPIO0 引脚对多个 ADC 器件进行同步。  GPIO0 是预期电平为 1.8V 的单端输入(最大输入为 DVDD18 + 0.2)、因此这是一个问题、因为来自 LMK 芯片 CLKOut 端口的 LVCMOS 电平为 3.3V - 0.1。  如果不使用会增加传播延迟的电平转换器、是否有更简单的方法来实现此目的?  ADC3649 的第 9.2.2.2 节规定:在多通道系统中、SYSREF 信号可以使用 LMK04828 或 LMK04832 器件生成。  此处打算使用什么接口电路?
我是否能够对用作 SYSREF 的 CLKOU 使用 LVCEPL 模式、并按照以下方式进行布线、以满足 ADC3649 GPIO0 电压额定值/阈值的单端要求?  或者在为 LVCMOS 配置 LMK 后使用一个简单的电阻分压器呢?   
 
您在这里推荐什么。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个后续问题。  如果我们计划使用 LMK04832 在 LVCMOS 模式下 CLKout13 上的脉冲输出来同步 ADC3649 的 SYSREF、并且我们在 CLKout12 上使用 LVPECL 时钟对齐的采样时钟速度称为 500MHz 时钟、则脉冲的上升时间应该足够。  如果否、这是否排除我们对 SYSREF 脉冲使用 LVCMOS 以外的其他格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zafar:

    对于您的第二个问题、这应该没问题。

    对于第一个问题、请将 LMK04832 用于 LVCMOS 作为系统参考。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我使用 LMK04832、并且在 CLKOut 引脚上选择了 LVCMOS 以支持参考频率、那么在 线路上使用串联/分流电阻器进行简单的分压以保持预期的输出阻抗并将高电平保持在 ADC 的 GPIO 限制范围内应该就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zafar:

    是的、电阻分压器将可在此接口上正常工作、以将电压 GPIO/GPIO 保持在 VOH 的 VOL 限制范围内。

    此致、

    Rob