This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM:ADS5400EVM 上的电源无法正常工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400EVM, ADS5400, TPS5420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1605549/ads5400evm-power-supply-not-working-on-ads5400evm

器件型号: ADS5400EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5400TPS5420

ADS5400EVM 评估板上的电源选项(可输入 6V 至 36V 输入电压)不起作用。 为了实现 6V 至 36V 的输入电压范围、我缩短了 J17 并连接了 JP15 引脚 1-2。 在 J5 上提供 12V 电压时、仅消耗 2mA、U7 TPS5420D 降压转换器的输出电压为 10mV、而不是预期的 5.29V

为了检查 U7 输出是否短路、我断开了 JP15 1-2、即 U7 降压转换器不会驱动任何东西。 这没有任何改变:U7 输出仍然只有几毫伏。

我有两个 ADS5400EVM 电路板。 它们的行为方式相同。

当 I BYPASS U7 (JP17 开路、JP15 2-3) 并在 PWR 连接器上提供 5.3V 电源时、所有 LDO 均正常工作、并具有正确的 5.0V 和 3.3V 输出电压。 我测量 ADS5400EVM 到 520mA 的总电流消耗、我认为这是合理的。 ADS5400 数据表中的典型电流消耗为 322mA(仅总线 A 有效)。

ADS5400EVM 6V 至 36V 输入电压范围是否正常工作?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axl:

    是的、36V 选项起作用。 您可以执行以下操作。  

    向 J5 施加 36V 电压

    将 JP15 的引脚 1 连接到 JP16 的引脚 2。

    我修改了您的 pic 以进行展示。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rob、这将绕过运行正常的 U8 LDO。 为什么这种旁路会使 U7 正常工作? 即使在断开输出连接时、它也无法工作。

    您是否间接地说 U7 输入需要 36V? 我只施加了 8V 至 20V 范围内的电压、并请注意、当提供更高的输入电压时、U7 会逐渐升高。 因此不敢应用 36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axl:

    请查看 TPS5420 的数据表、它能够处理高达 36V 的输入电压。

    EVM 可能变得更热的原因是、如果您连接了 U8、它设置为 5V LDO、则无法提供 3.5V 输入来为任何 LDO 提供 5V 输出。

    最终目标是什么? 您希望使用什么输入电压来正确为 EVM 上电?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为 ADS5400EVM 提供 12V 电压。我从未提到要提供 3.5V 电压。 方框图中显示的“3.5V"是“是  ADS5400EVM 用户手册中的一项大脑功能、我从中复制了图表。 我想它应该是“5.3V “、这是 U7 的预期输出电压。

    我已诊断 U7 无法按预期工作:在 J5 上施加 8V 至 20V 范围内的任何电压时、U7 绝不会开始切换、并且输出上只看到 10mV。 这无论 U7 输出是否已加载。 为什么绕过 U8(如您最初建议的那样)会对此提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axl:

    我将今天在实验室工作台上进行设置并找出答案。 感谢您关注用户指南错误和输入电压详细信息。

    我会看看能否让 12V 电压在我这边工作。

    请继续关注…

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axl:

    我看到此问题、请先移除 JP16 和 JP17。 然后在 U7 上、提起使能引脚引脚 5。 开关使能需要延迟启动时间或悬空。

    通过抬起引脚、您可以将其悬空、然后您将在开关的输出端看到 5.3V。

    我在 EVM 上验证了这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、首先感谢您的帮助。

    我在一个 EVM 板上抬起 U7 上的引脚 5 (ENA)、然后工作:U7 输出预期的 5.3V、12V 上的总电流为 262mA。

    但是、在我的第二块 EVM 板上、这不起作用:U7 不会开始切换、仅输出几 mV。

    在 OK EVM 上、工作时悬空 ENA(引脚 5)达到 5.0V。 在有故障的 EVM 上、ENA 为 3.61V。在有故障的 EVM 上、我尝试将 ENA 拉至低电平、同时施加 12V 电压、从而将 ENA 释放至悬空状态。 我尝试了从 1s 到>30s 的释放时间。还尝试以 5.0V 的电压主动驱动 ENA、即首先驱动 0V、然后施加 12V、然后在 ENA 上驱动 5.0V。 还尝试了 7V 至 24V 范围内的输入电压。这都不会导致 U7 开始切换。 仅来自 U7 的响应是、当 ENA 为低电平时、EVM 以 12V((0.5mA 分辨率)消耗 0mA、ENA 悬空 EVM 会消耗 1mA、而当 ENA 以 5.0V EVM 消耗 2mA 时主动驱动。

    请先移除 JP16 和 JP17

    不理解这条评论。 移除 J17 会断开 U7 与 J5 和 12V 电源的连接。 此外、为什么我应该移除 JP16? 它仅断开 5.0V 和 3.3V LDO。 我的大部分实验是用 J17(当然), JP15 1-2 和 JP16 1-2 进行的。 也尝试了 JP15 打开,即 U7 没有驱动任何东西,我也尝试了 JP15 1-2 但与 JP16 打开(你似乎暗示)。 这一切都没有帮助。

    此 ENA 问题是否是 TPS5420D 转换器中的已知错误? 您曾提到它需要延迟启动时间、但 TPS5420D 数据表未提及这一点。 它只规定 ENA 应悬空(即 EVM 设计有误)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axl:

    遗憾的是、这款器件和 EVM 是十多年前设计的、现在我不是 TI 的一员。 这也是第一次提请我注意这一点。 我们通常希望用户使用数据表中所述的默认设置。 该电路板的上一位所有者或设计人员显然没有适当地检查 EVM 设计的这一部分。

    如果您愿意、我可以更换另一个 EVM、那一个似乎不起作用。 在最初连接 12V 电源时、它可能会导致一些其他电路问题。

    请告诉我。

    此致、

    Rob

    PS — 我要求您首先移除 JP16/17、以便验证 U7 是否首先输出正确的电压、然后再将其施加到电路板的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、如果能更换有故障的 EVM、那会非常好。 我 13 个月前从 mouser.com 购买了这两个 EVM、因此我怀疑我可以向它们申请保修。 下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axl:

    我将关闭帖子、并通过电子邮件与您联系。

    请留意我的电子邮件。

    此致、

    Rob