This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:AVDD 与 DVDD 之间的关系

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1604687/ads8664-the-relationship-between-avdd-and-dvdd

器件型号: ADS8664

您好的团队、

AVDD 和 DVDD 都旨在使用 5V 电压、但 DVDD 电源精度较低、可能超过 AVDD。
这是否会导致任何问题?
AVDD:5V±0.2%
DVDD:5V±3%

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、   

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖!

    这是一个很好的问题,但我想确保和作出区分。 这只是一个精度问题还是这个噪声问题? 例如、DVDD 5V±3%并且稳定、其中误差来自某些电阻分压器百分比误差比或 DAC 分辨率限制、或者用于 DVDD 的 5V 电源的峰峰值噪声是否为 3%?

    数字控制源和 DVDD 是共用一个电源还是至少具有相同的电平?  

    更大的问题是是否存在噪声问题且电压电平不可靠。 如果数字源和 DVDD 共享同一个源、这可能会导致在配置和读回数据时出现问题、可能略少一些、但仍然存在问题。 如果可能、为电源添加一些无源滤波可能会有所帮助。  

    如果它是一个固定的错误,但它是稳定的,这不应该是一个大问题。 从技术上讲、DVDD 的最大限制确实为 AVDD、5V 的 5%为±250mV、因此在最大正误差下、它是一个明显超出规格的范围、但它在绝对限值范围内、因此它应该能够正常工作。 **话虽如此、建议尽可能使其更接近 5V 或 AVDD。 是否担心 DVDD 电平的分布会更接近+5%?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    感谢您的答复。
    这只是精度问题。
    我要小心噪声。
    顺便说一下、是否有一个具体值来说明 DVDD 不应高于 AVDD 的程度?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    从技术上讲、DVDD 不应高于 AVDD、使用它会超出建议的规格、但在绝对最大规格范围内

    这意味着我们不建议 DVDD > AVDD、但它应该仍然可以正常工作。 电气特性参数均在 DVDD ≤AVDD 建议范围内。 因此、我没有建议超出  DVDD ≤AVDD 参数的百分比值。  

    如果这是一个一次性或一个小项目,我会说一个小的差异应该是很好的,但如果 不知道整个系统,很难说.  

    您能否分享该器件将如何使用? 什么是设置数字电源的 5%精度?  

    两个电源是否完全不同的模块? 是否可以将 DVDD 调整为较低的电平以确保  DVDD ≤AVDD

    或者可能与两者共享同一 AVDD 电源、只在它们之间使用铁氧体磁珠之类的器件即可?  

    此致、  

    Yolanda