This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:ADS1285 的低频响应性能与 ADS1282 的低频响应性能不同

Guru**** 2926690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607323/ads1285-the-low-frequency-frequency-response-performance-ofads1285-differs-from-that-of-ads1282

器件型号: ADS1285
主题中讨论的其他器件: ADS1282

我目前正在测试我设计的 ADS1285 电路、在绘制 PSD 曲线时、我注意到在低频(低于 1Hz)下振幅明显上升。 我怀疑这可能是 1/f 噪声造成的。 在代码配置中、我已启用 PGA 模式、根据数据表、这应该会自动激活斩波模式以帮助抑制低频噪声。 但是、在与几乎相同的 ADS1282 设置(在相同的测试条件下)进行比较时、我观察到、ADS1282 在启用斩波时不会表现出如此明显的低频上升。 这种对比让我有点困惑。 ADS1285 是否预计会出现这种行为? 它是否表明 ADS1282 本身具有更好的低频滤波性能、或者可能会忽略细微的配置或布局因素? 非常感谢您分享任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、XUE KAIYU、

    我需要对此进行一些研究、但 ADS1282 在低于 1Hz 的频率下可能具有更低的噪声。

    • 您能否提供 ADS1282 和 ADS1285 的 PSD 图图像?  
    • 您为每个器件使用什么数据速率、滤波器设置和增益设置?
    • 您是否有任何连接到 ADC 输入引脚、或者是否使用了内部短接?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、XUE KAIYU、

    无需共享任何 PSD 图或我之前请求的其他信息。

    我能够确认这是预期行为。  ADS1285 内部 PGA 经过优化、可在频率高于 1Hz 时实现低噪声、从而降低功耗。  这对许多应用都适用、但对于频率非常低的应用(例如地震监测)、如果主要关注的是低于 1Hz 的超低噪声、ADS1282 可能是更好的选择。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了你的答复、并完全理解两者之间的区别。 真诚感谢您的迅速和周到的答复。