This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:ADC124S101 的 Dout 电压过低

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC124S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606156/adc124s101-adc124s101-too-low-dout-voltage

器件型号: ADC124S101

晚上好、

我目前正在将 ADC124S101 实施到我的一个传感器读取设计中。 ADC 确实会识别来自微控制器的时钟和数据输入并发送数据、但其 Vout 过低。

在以下配置下运行时、ADC 会产生约 2.36V 的 Vout(在 DOUT 上):
VCC = 3.4V、没有可观察到的波动/纹波
GND = 0V、无接地平面升高导致的问题
Δ V ~= 0V/2.9V
DIN、SCLK = 0.4V/2.8V
f_clk = 100kHz、结果相同、频率为 250/500kHz。
DOUT ~ 1.5mA 上的最大负载。

测试时、所有模拟输入都悬空。

是否有人知道 DOUT 电压为何如此低?  
我希望稍微接近 3V。

我知道 ADC 的输出电压可能略低于 VCC、但数据表指出、ADC 在最大值时输出的电压可能比 VCC 小 0.5V。 现在、它的输出大约减少 1V。
我也知道 1.5mA 的负载可能会导致压降。 但是、在此处、数据集再次声明、当加载 1mA 时、典型电压下降为 0.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    您是否能够分享电路的原理图? 如果让示波器捕获结果来比较 VA 和 DOUT 上的电压、这也会有所帮助。  

    您还能否分享 DOUT 引脚连接到的引脚以及 1.5mA 的灌电流是多少?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想补充一下,实际上比 1.5mA 的绘制由于不同的问题.

    1.5mA 由总线设置所需的下拉电阻汲取。  
    但是、SPI 总线上的另一个参与者未通电/冷、因此它从 ADC dout 获取了幻象电源的 20mA。

    为另一个参与者供电/将其移除解决了问题。