This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:是在未打开主电源时从 AMC1306M25 采样端子读取的数据、该数据不等于零

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608374/amc1306m25-is-the-data-read-from-the-amc1306m25-sampling-terminal-not-equal-to-zero-when-the-main-power-is-not-turned-on

器件型号: AMC1306M25

尊敬的团队:

未开启主电源时、从 AMC1306M25 采样端子读取的数据是否不等于零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您认为什么是“主力量“?  如果不存在高侧电源、则 DOUT 将处于逻辑电平零。  在处理数字滤波器之后、这将被视为满量程负。  如果存在高侧电压、“零电流“(分流器上无电压)、DOUT 位流将为 50%的 1%和 50%的零。