This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:从外部时钟更改为板载时钟

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603306/adc12dj5200rfevm-change-from-external-to-onboard-clock

器件型号: ADC12DJ5200RFEVM

尊敬的技术支持团队:

对于 ADC12DJ5200RFEVM、我想从外部时钟更改为板载时钟。

问题 1

关于 C2、C3、R171 和 R174、它们在丝印上进行了标记。 这些位置是否用绿色框表示?

问题 2

C60、C61、C52 和 C306 是否也是绿色框所示的位置? 另外、我对图的解释是否正确?

image.png

image.png

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    是的、正确。 您还可以查看设计文件压缩下载中的汇编文件 pdf、以确保您拥有正确的 REFDES 位置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的回答。

    R171、R174 和 C52、C306 的尺寸如何。

    BOM 列表显示这些值为 0201(英寸)。 正确吗?

    image.png

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    是的、0201 尺寸正确。 不过、熟练的焊接技术人员或工程师也可以使用 0402 尺寸的元件来执行这些修改。

    此致、

    Rob