This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC8V208:有关输出合规电压的问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608012/amc8v208-questions-about-output-compliance-voltage

部件号: AMC8V208

您好:

我想确认输出顺从电压的定义。
例如、在 75mA IDAC 范围内、如果输出电压在一些负载下为 0.4V 至 PVDD-0.9V、则 75mA 输出电流可以正确驱动到最大值?
驱动 0A 时、输出电压可以是 0V。 或者输出电压必须超过 0.4V?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    顺从电压说明最小 IDAC 电压输出和最大 IDAC 电压输出需要介于多少之间。 对于 75mA、IDAC 电压必须低于 PVDD - 0.9V、以确保电流输出一致。 对于 0mA、如果 IDAC 电压为 0V、则可以。 在正常应用(激光二极管)中、预计这些二极管会有额外的压降、因此超过 0.4V 的 IDAC 电压不是问题、因为这种情况自然会发生。

    谢谢、
    Erin