This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6V704:有关器件控制和引脚终端的一些问题

Guru**** 2770665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607463/amc6v704-some-questions-about-device-control-and-pin-terminations

部件号: AMC6V704

您好:

客户对器件控制和引脚端接有一些疑问、如下所示。

问题 1:
当不使用 ALARM_引脚时、该引脚是否可以保持开路(悬空)、或者必须上拉至 VIO?

Q2
IDAC 和 VDAC 的同步可通过寄存器设置实现? 如果是、LDAC_/CLR_引脚是否可保持开路(悬空)?

问题 3:
当不使用 LDAC_/CLR_引脚时、该引脚是否可以开路(悬空)?

问题 4:
当仅通过寄存器设置完成“断电“时、PWDWN 引脚是否可以保持开路(悬空)?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    Q1:由于此引脚是输出、因此如果不使用、可以将其保持悬空。

    问题 2:您可以使用“DAC_SYNC_CFG"寄存“寄存器来设置所有 DAC、以使用硬件或软件同步信号。 然后、您可以使用 触发器寄存器中的 DAC_TRIG 位来更新所有 DAC。 如果启用同步、则必须上拉 LDA/CLR 引脚。 悬空引脚可能会意外触发 LDAC。 看起来没有办法将硬件与软件信号分开。

    Q3:由于该引脚是输入、因此需要将其上拉或连接至 VIO。

    Q4:为了良好的做法,我建议也将 PWDWN 连接到 VIO。 不过、从技术上讲、您可以设置 DAC_HW_CFG 寄存器、以使所有 DAC 忽略该引脚。 在这种情况下、从技术上讲、引脚可以保持开路。

    谢谢、
    Erin